This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:UART 到 USB 桥接建议

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1086653/tusb3410-uart-to-usb-bridge-recommendation

部件号:TUSB3410

大家好,团队

我要通过一些 e2e 线程。 一些人说 TUSB3410无法用作 UART 到 USB 的桥接器。 现在还有其他建议吗?  

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,霍利斯,

    TUSB3410始终作为 USB 设备工作,因此它可以作为 USB 到 UART 桥接器工作。

    此致,

    JMMN