This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85:DSI85的外部 SSXO

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1084274/sn65dsi85-external-ssxo-for-dsi85

部件号:SN65DSI85

大家好,团队

我的客户想问两个问题。

  • DSI85 CLK 引脚可以使用2.5~3.3V 外部 SSXO 吗? 我看到最大电压是2.175。所以他们不能正确使用2.5V 到3.3V?
  • 如果有任何频率分布的配置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:CAN;不使用2.5V

    2:25MHz 至154Mhz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,布莱恩,

    对于2个人,您在哪里找到了它? 数据表?

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是,第1页

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,布莱恩,

    很抱歉再次打开此问题。

    对于问题2,

    我的客户 需要与我们确认使用外部 SSXO 时可能需要的命令或注册设置是什么?

    当 IC 当前使用内部时钟时。

    你知道吗,谢谢。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森

    参考时钟源由通过本地 I2C 接口编程的 HS_CLK_SRC (CSR 0x0A.0)选择。 如果选择了外部参考时钟,它将乘以 REFCLK_MULTIER (CSR 0x0B.1:0)中的因子,以生成 FlatLink LVDS 输出时钟。  选择外部参考时钟时,它必须在25 MHz 到154 MHz 之间。

    如果选择了 DSI 信道 A 时钟,则生成 FlatLink LVDS 输出时钟时钟时,该时钟除以 DSI_CLK_DELAG( CSR 0x0B.7:3)中的因子。

    此外,LVDS_CLK_RANGE (CSR 0x0A.3:1)和 CH_DSI_CLK_RANGE (CSR 0x12)必须 分别设置为 FlatLink LVDS 输出时钟和 DSI 通道 A 输入时钟的频率范围,内部 PLL 才能正常工作。 设定这些设置后,必须设置 PLL_EN (CSR 0x0D.0)以启用内部 PLL。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    明白了,谢谢。

    杰森