This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1043H-Q1:TCAN1043DEVM

Guru**** 2899250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1086642/tcan1043h-q1-tcan1043devm

部件号:TCAN1043H-Q1
“线程:测试”中讨论的其它部件

我有评估板 TCAN1043EVM INT046B。

这种电压是否在 VSUP=60V 下工作?

我可以获得此 EVAL 板的 EMC 数据吗?

巴西

Dumitru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dumitru,

    虽然此 EVM 上的收发器支持高达60V 的工作电压,但电路板上的去耦和散装电容器的额定电压不会太高。 在使用此电源电压之前,应先拆除这些电容器或用额定电容器更换这些电容器,以避免损坏这些无源组件。  

    该 EVM 旨在评估收发器的基本功能,但不适合进行正确的 EMC 评估。 我们在专用 EMC 板上对设备进行此类测试,以供内部和与 Zwickau 和 J2962等第三方测试机构一起使用。 如果您对这些 EMC 测试报告感兴趣,请通过电子邮件联系我,我可以提供这些报告。 单击我的 E2E 名称可在我的个人简历中找到我的电子邮件地址。  

    如果你还有其他问题,请告诉我。

    此致,
    埃里克·肖特