This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:SGMII 回送的寄存器配置是什么?

Guru**** 2801195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1087107/dp83867is-what-is-the-register-configuration-for-sgmii-loopback

部件号:DP83867IS
“线程:测试”中讨论的其它部件

TI 论坛您好!

SGMII 回送检查的寄存器配置应该是什么?

我的目的是测量  来自 DP83867IS PHY 的 SGMII 信号电压和其他电气特性。

以下是我计划实施的寄存器配置:

参考资料: snla246a.pdf

下面是我计划 与我拥有的评估板一起执行的测试设置:

RGMII 评估板 将使用外部 MDC/MDIO 主机配置,通过 MDI 接口生成 PRBS 信号,而 SGMII 信号将在 SGMII 评估板的另一端外部回传。

SGMII 信号电气参数将通过 SGMII 评估板进行测量

请验证 注册配置吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于此配置,您不需要在 SGMII 操作 PHY 上配置反向回送,因为外部电缆将为您自己固有地配置回送。 您可以使用反向环回,也可以使用外部环回。 无论采用哪种方式,数据都应返回到链接合作伙伴(RGMII 板)。

    顺祝商祺!

    杰罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerome 您好,

    感谢您的回复。

    是的。 正如您正确提到的,配置将在 RGMII 板上完成,而不是在 SGMII 板上完成。

    我担心 PRBS 配置的寄存器值。 只是想确保为 预期 操作选择正确的寄存器值(在 RGMII 板上生成 PRBS,在 SGMII 板上生成外部 SGMII 回路)

    根据 TI 文档,BIST 寄存器(0x0016)应配置为0x0020。  

    如果  BIST 寄存器(0x0016)处的值应配置为0x0020,则它将仅启用反向回路。  

    1. 但此寄存器值不能启用 PRBS 发生器电路,因此此寄存器值不正确,对吗?

    2.反向回路模式也足以支持外部回路(问题中所示的设置)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我并不一定理解您为何要在 RGMII 板上实施任何漏洞。 RGMII PHY 应该只启用 PRBS 发生器和检查器,而 SGMII PHY 应该正常运行。

    因此,对于 RGMII PHY,应实施以下措施:

    -注册号0x16[12]='1'

    -读取0x17,0x72

    顺祝商祺!

    杰罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰罗姆,

    我的理解是不正确的,对不起,他很困惑。

    我知道我需要为 PRBS 代产品配置 RGMII。

    (我想知道如果我想确保外部环回注册0x16[5:2],是否需要在 SGMII 板中进行任何配置)

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    无需在 SGMII 主板中进行其他配置即可进行测试。 无需配置外部环回,因为该术语指的是在 RJ-45端环路(参见图19)。 请正常启动 SGMII 主板,并按照上一个线程所述连接电缆,该设置应该足够。

    顺祝商祺!

    杰罗姆