This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:Ds125df1610 10G/1G 信号不是链路

Guru**** 2923170 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610, DS125MB203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1085338/ds125df1610-ds125df1610-10g-1g-signal-is-not-link

部件号:DS125DF1610
“线程”中讨论的其它部件 :DS125MB203

您好 TI

   硬件通道如下:背板和 LT;=>Ds125df1610和 lt;=>ds125mb203 <=>Panel 10 Gbit/s 光模块。它可以通过 I2C 通道 DS125DF1610和 DS125MB203进行配置。

    问题是:来自背板的信号,无论是1G 信号还是10G XFI 信号,面板光学端口都不是链路(自环路和对接其他设备,不是链路) DS125DF1610芯片使用默认的通电配置,DS125MB203使用默认值,DS125MB203寄存器如下所示:

根部@Ebang:/$i2cdump -f -y 2059.

   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f  0123456789abcdef

00:08 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 ff 70 00 00 00 00 00 2 f  ? ??...第...页

10:AD 82 00 00 00 00 00 00 00 2 f AD 82 00 00 00 00 00 00 2 f AD 82  ??...??...??

20:00 00 00 00 00 00 2 f ad 82 00 0 c 00 00 00 00 2 f ad 82 00  .../?...?

30:00 00 00 00 00 2 f ad 82 00 00 00 00 2 f ad 82 00 00 00 00  ...?...

40:00 2f AD 82 00 00 38 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  。。。。。

50:00 46 00 00 00 00 00 10 64 21 00 54 00 00 00 00 00 00 00 00  00 .F....?d!.TT

60:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  …

70:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  …

80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  …

90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  …

A0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  …

B0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  …

C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  …

d0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  …

E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  …

F0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00  …

根部@Ebang:/$^C

问题:

1. Ds125df1610芯片和 DS125MB203,您是否有直通模式或旁路模式? 由于目前没有链路,我无法找到 DS125DF1610芯片或 DS125MB203的问题?

2. DS125DF1610芯片中有许多寄存器。 应该为来自背板的10G XFI 信号配置哪些寄存器?

DS125DF1610芯片使用默认的通电配置。其它值以前已手动配置,但不能链接。

4.我也尝试了 DS125MB203的 PIN 模式,但它没有链接。

5.请提供 DS125DF1610和 DS125MB203芯片的 IBIS 模型文件。

e2e.ti.com/.../DS125DF1610-branch-card.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已注意到请求。 我的目标是在明天(美国太平洋时间星期四)结束业务时提供建议。

    罗德里戈·纳塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否提供 系统中的通道插入损耗的估计值?

    [引用 userid="515986" url="~ë/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1085338/ds125df1610-ds125df1610-10g-1g-signale-is -no-link"1。 DS125df1610芯片和 DS125MB203,您是否有直通模式或旁路模式? 由于目前没有链路,我无法找到 DS125DF1610芯片或 DS125MB203的问题?

    您可以绕过 DS125DF1610的 CDR 块并输出原始数据而不是重定时数据。  可以通过以下写入操作来完成此操作。

    注册地址 写入值 写入掩码 描述
    选择适当的设备通道
    0x1E 0x00 0xE0 选择原始数据
    0x09 0x20 0x20 覆盖 MUX 设置

    DS125MB203上没有旁路模式,但您可以减少均衡器和去重,以将设备在信号链中的影响降至最低。

    [引用 userid="515986" url="~ë/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1085338/ds125df1610-ds125df1610-10g-1g-signale-is -not -link"]2. DS125DF1610芯片中有许多寄存器。 应该为来自背板的10G XFI 信号配置哪些寄存器?

    此设备的密钥设置可以分为接收器设置,CDR 设置和发射器设置。  我首先要确保您可以获得 CDR 锁, 并且设备测量的是合理的 HEO/Veo。  根据插入损耗,您可能需要将设备配置为使用自适应模式1或2,而不是自适应模式0,以便设备接收器自动调整 CTLE 和 DFE 设置。

    CDR 设置:

    注册地址 写入值 写入掩码 描述
    选择适当的设备通道
    0x2F 0xB0 0xF0 将 CDR 设置为锁定10.3125 Gbps
    0x0A 0x0C 0x0C 断言 CDR 重置
    0x0A 0x00 0x0C 释放 CDR 重置

    接收器设置:

    调整模式可通过通道寄存器0x31[6:5]进行调整。  配置此选项后,建议声明并释放 CDR 重置(如上所述),以便启动适应过程。

    您可以使用眼部开启监视器来评估接收器设置的有效性。

    发射器设置:

    FIR 设置可通过通道寄存器0x3D-0x3F 调整。  可以通过 drv_sel_VOD 设置调整 VOD,该设置在寄存器0x0D 和0x2D 之间分割。

    [引用 userid="515986" url="~ë/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1085338/ds125df1610-ds125df1610-10g-1g-signale-is -no-link"]5. 请提供 DS125DF1610和 DS125MB203芯片的 IBIS 模型文件。

    请填写并提交这些设备的产品页面上的申请表。

    谢谢,

    绘制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前,根据您的上述建议,1G 模式是链路连接。但10G 模式尚未链路连接。   我将 0x2F 设置为0xb6,然后1G 链接。  请您就 10G 模式无链接的问题给我一些建议。期待您的回复。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我建议您查看 DS125DF1610上的通道寄存器0x01。  这种状态指示器可以帮助确定链路问题发生的位置。

    谢谢,

    绘制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    地址0x01的值为0x80。 另一方面,我链接的情况非常混乱:在同一个日期路径上 ,当我使用1G 光学 模块时,链接已启动;但我拉出1G 光学模块并插入10G 光学模块, 然后链路断开。 你知道, 我的其他 类型设备不会发生这种情况。在这种情况下 ,10G 光学模块 应该  与1G 模式兼容。 因此,我认为在将1G 光学模块更改为10G 光学模块后, 链接还包含任何软件更改。\n\n 您能否就10G 无链接问题提供一些建议? 我的数据路径就像这样:底板<->DS125DF1610<->DS125MB203 <-> 光学 模块 。期待您的回复,非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面的我的输入内容。

    相关内容:“在同一日期路径上,当 我使用1G 光学 模块时,链路已启动;但我拉出1G 光学模块并插入10G 光学模块,则链路已关闭”

    • 问题:您是否可以提供完整的重新计时器通道寄存器转储,这既适用于连接已启动的1G 情况,也适用于链路已关闭的10G 情况

    我的数据路径就像这样:底板<->DS125DF1610<->DS125MB203 <-> 光学 模块  

    • 请提供一个设置方框图以及每个链路段的插入损耗估计值(以 dB 为单位)。 此信息对于故障排除非常重要

    谢谢,

    罗德里戈·纳塔尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面是眼图。感谢您的及时回复! 我将为您提供寄存器转储值。但现在我对“第一组分隔符”和“第二 组分隔符”的“数据速率”有一个困惑的问题。 如您所知,当我将0x2F 设置为0xb6时,1G 光学模块会链接起来。值0xb6表示“10.3125,1.25”,  第一组分隔符”和“第二 组分隔符”的速率为8:1。数字8表示10.3125G, 数字1  表示 1.25G? 我的问题是8:1和 10.3125,1.25是1G 链路的原因, 而8:1和 10.3125,1.25仅 适用于1G 光学模块。 您是否同意我的意见? 如果我要使用10G 光学模块, 我希望为 “第一组分隔符”和“第二 组分隔符”设置什么值? 你能告诉我 “第一组分禾器”和“第二 组分禾器”的重要性吗? 这意味着什么?期待您的回复。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否澄清您的系统中采用此眼图的位置?

    尽管数据表中的表中并不清楚,但第一个8的组分隔符实际上与1.25 Gbps 匹配,第二个1的组分隔符与10.3125 Gbps 匹配。  对于第一组锁定,VCO 设置为10 GHz,分频器为8。  对于第二组锁定,VCO 设置为10.3125 Gbps,分频器为1。

    使用0x2F = 0xB6设置的组分禾器应适合锁定到1.25 Gbps 信号和10.3125 Gbps 信号。

    谢谢,
    绘制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    眼图来自光学模块的 TX。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请给我一份有关 ds125df1610芯片的用户指南?谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     和 DS125MB203用户指南。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 experiments.no上做了很多次,我发现光学10G 模块'TX 的眼图不稳定,随着时间的推移,眼图会变得越来越小,但最终它会变得稳定,就像我之前给你的眼图一样。为什么?  为什么眼图 正在发生变化,有时它看起来不像眼,非常模糊,一点也不清楚。 期待您的回复。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新的眼图。注册密钥的值如下:DEM,drv_sel_VOD,FIR (PRE,MAIN,POST):DEM 为0x2, drv_sel_VOD 为31,PRE FIR 为0,主 FIR 为0x2e,POST FIR 为0x20。自适应模式 addr 31为0x60,我有疑问: 如果我将 POST FIR 设置 为 nagative int,则眼图是坏的,如果我将 POST FIR 设置 为 positive int (如0x20),眼图是坏的 ,请更加清晰。如你所知, 通过芯片数据表,POST FIR 不应该 是一个负值 ,而应该是一个负值。 如何解释这种情况? 在眼图上方,你可以看到红圈,时钟是10 312 816 K,但没有10 312 5xx K。从这个时钟的消声中,你能给出一些关于万兆链路的建议吗? 衷心感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    听起来您在应用大量光标后衰减来观察好眼睛。  DS125MB203的均衡设置为什么?  您能否在方框图中提供各种连接的估计损失?  这将帮助我们更好地了解您的系统。

    关于用户指南,您可以在两个部件各自的产品页上找到它们的技术文档。  它们都有 EVM 用户指南。  此外,我们的10G 计时器编程指南(链接如下)对您很有帮助。  尽管 DS125DF1610与之不完全匹配,但许多寄存器写入都是相同的,如果您验证寄存器写入与 DS125DF1610数据表中的寄存器映射匹配,这将证明是有价值的。

    https://www.ti.com/lit/pdf/snla323

    谢谢,

    绘制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先,感谢您的及时回复!  其次,我将告诉大家我上次的调试进度和结果,我有4个端口'10G 和1G  正在连接。其他光学模块正在连接,我正在跟踪去错配寄存器值。 我分析了1G 连接的原因,   DS125MB203的寄存器地址0x6[3] 应该设置为1,而不是0,否则,这些寄存器中的值将不起作用。 关于10G 链接,我认为我达到目标是因为我设置 了 DS125OD DF1610的 adem, dem,fir 和 DS125MB203的 EQ,VOD,RXDET  。我发现了一种现象: 我的设备在 每个插槽中安装了八个光学模块,总共有8个插槽,因此,  如您所知,8个光学模块中的一个与去电 式 DS125MB203 和  DS125DF1610连接,因此我必须尝试配置去电式寄存器值以使其链接起来。  8个插槽*8/per 插槽=64个光学模块 。换言之,我需要准备64个参数集 来配置 所有光学模块,天哪,这太疯狂了。 关于“您能为您的方框图中的各种连接提供估计损失吗?” 我不理解您的这一请求,我该如何 获取  设备的丢失数据?振荡器?  期待您的回复。谢谢。

    [引用 userid="463620" url="~ë/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1085338/ds125df1610-ds125df1610-10g-1g-signale-is -no-link/4023427 #4023427 "]衰减
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    [引用 userid="515986" url="~ë/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1085338/ds125df1610-ds125df1610-10g-1g-signale-is -no-link/4023866#4023866"]您是否可以在您的数据块图中提供各种连接的估计损失[报价]?

    我们对您的 PCB 的衰减感兴趣。  这让我们了解到 DS125MB203和 DS125DF1610需要提供多少均衡。

    谢谢,

    绘制