This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD232:设计帮助

Guru**** 2928790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1087075/sn65hvd232-design-help

部件号:SN65HVD232

您好,Team,
我的客户对 CANbus 线路有一些问题。 他们能否在 CANbus 线路上添加电容器?
它是否能消除线路上的噪音?
此致,
Renan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan,

    人们通常会在两个地方向 CAN 总线添加电容器。 我将从这篇 E2E 帖子中重新获得图像。  这也是一个很好的 E2E 帖子,如果您想查看这些帽子的值,您应该使用这些帽子。

    此图显示 SN64HVD23x,但这些组件可以添加到任何 CAN 总线上。 如果使用分离端接,第一个电容器 C7是一个分离电容器。 这是您拆分120欧姆端接电阻器并串联使用两个60欧姆电阻器的地方。 该电容器有助于过滤 公共模式电压上的任何噪音。 它与其他电阻 器一起创建低通滤波器,这有助于减少电磁辐射。 我们拥有这一出色的 E2E 帖子 ,可以解答您在设计这一分割端接电路时可能遇到的任何问题。

    您可以添加到 CAN 总线上的第二个电容器是附加的滤波盖 C8和 C9。  如果分割端接盖有助于减少 CAN 总线环境中发出的电磁噪音,这些过滤盖有助于减少 CAN 总线环境中接收到的噪音。

    我希望这是有道理的,如果你还有其他问题,请告诉我。

    最佳

    克里斯