This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:外置晶体的驱动器级别规范

Guru**** 2904700 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1085823/tusb7340-drive-level-spec-for-external-crystal

部件号:TUSB7340

大家好,团队

您能帮我回答有关 TUSB7340上 XI/XO 引脚支持的驱动器级别的问题吗?

我的理解是,驱动器级别由晶体而不是设备定义。

只要负载电容和 ESR 在数据表规格范围内,我们的设备就应该能够与晶体一起工作,对吗?

但是,客户如何根据我们在数据表中提供的值以及他们选择的负载电容/推荐的2mohm 分流电阻器来计算晶体所能看到的最大驱动电平?

基于以下其他线程,答案似乎是与 Crystal 供应商确认,它可以由1.8V 时钟驱动,主板设计和布局指导文件也意味着相同,但我想确认。

e2e.ti.com/.../tusb4020bi-drive-level-spec-of-tusb4020bi

谢谢你,

雅各布·巴特勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 XI 上发送1.8V 时钟,也可以在 X 和 XO 之间发送晶体。 对于晶体,它应满足+/-50ppm 和50 ESR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,布莱恩,

    感谢您确认稳定性和 ESR 规格,但我可能在此处错过了与驱动电平的连接。

    我还对数据表中的负载电容所指的内容感到困惑。 这是从设备的角度看的,还是如何计算?

    这种设计正在研究合格的附加晶体,并希望确定它们是否可以接受:

    对于并联电容,我们使用的原始 xtals 指定最大5pF  备用 xtals 指定最大7pF 和3pF

    对于驱动器级别,原始 xtals 指定最大500uW  备用 xtals 指定最大300uW

    谢谢你,

    雅各布·巴特勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3PF 或7pf 是杂散,CL 是数据表中的规范。 TI 建议 Ca 和 CB 使用18pf。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,布莱恩,

    感谢您澄清这些电容器值!

    对驱动电流最高为300uW 的合格晶体有何评论? 还是我们没有具体说明这一点?

    此致,

    雅各布·巴特勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不以 mW 为单位,而是以电压(1.8V)为单位。

    此致

    布莱恩