This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT388A:热数据请求

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDT386, SN65LVDT388A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1086935/sn65lvdt388a-request-for-thermal-data

部件号:SN65LVDT388A
“线程”中讨论的其它部件:SN75LVDT386

您好,

我想知道 SN65LVDT388ADBT 的最大允许接点温度,接线盒,接线板和结点环境热阻。 数据表给出的值以 mW/C 为标准 我不确定是否可以将其直接转换为 C/W (如果可以,如何转换?) 请提供帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    mW/C 是数据表的典型值,它应该是 C/W  

    散热数据是 SN75LVDT386的,请给我几周时间来申请 SN65LVDT388A 的散热模型。

    谢谢

    大卫