This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:EN 总是很高

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1086987/tusb522p-en-always-high

部件号:TUSB522P

大家好,团队

如果我想要 TUSB522P,请不要关机(英语始终很高)

您建议我直接连接 VCC 还是插入4.7K 欧姆?

如果不需要4.7K,我的客户更喜欢简单的方法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我建议通过4.7K 电阻器将 EN_RXD 拉至 VCC。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    如果它直接连接到 VCC 会发生什么情况?  

    如果我们不需要额外的返工,这可能会增加我们的设计机会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以将 EN_RXD 直接连接到 VCC,但我建议通过电阻器作为限流电阻器。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    我认为,与 IC 中默认的600k 欧姆相比,4.7K 只是一个没有什么可看的。

    我认为这种差异不会影响很多。

    您对此有何反馈?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    600k 是内部下拉电阻器。  

    kΩ EN_RXD 引脚定义,安装一个拉拔电阻器(推荐4.7 μ A),以实现正常操作。 4.7K 限制电流并防止对 TUSB522P 造成任何潜在损坏。 如果他们决定将 EN_RXD 引脚直接连接到 VCC,则会偏离我们的建议。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    我建议他们使用4.7K,前提是他们愿意再增加一个更大的占地面积。

    因为这是2SD 共层案例。