This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051HG-Q1:有效端接电阻范围

Guru**** 2874150 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1051HG-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1086898/tcan1051hg-q1-effective-termination-resistances-range

部件号:TCAN1051HG-Q1
“线程: TCAN1051”中讨论的其它部件

大家好,团队  

TCAN1051HG-Q1的有效端接电阻范围是多少。

我发现另一个 E2E 螺纹上的 TCA1043-Q1的电阻为45-70欧姆。

TCAN1051是否相同?

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/800559/tcan1043-q1-can-bus-stub-node-design-question?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=stub%2520nodes#

我们需要此值来确定短节点的终端电阻器值。

尤都

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yuco-San,

    我们通常指定 CAN 收发器在一系列差动负载上的驱动特性。 我们这样做是为了假设收发器在各种不同负载(可能存在于各种系统中)中的行为。 对于 TCAN1051,数据表指定50Ω< RL 65Ω 之间的主要驱动程序行为。 附加的指定行为也可达45Ω Ω 负载,但在该负载下,CAN 所需的1.5V Vdiff 不再保证。  

    如果你还有其他问题,请告诉我。

    此致,
    埃里克·肖特