This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1476:RS422/RS485接收器电源耗散

Guru**** 2681595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1086811/sn65hvd1476-rs422-rs485-receiver-power-dissipation

部件号:SN65HVD1476

有一个应用说明(A-805)解释了如何计算差分线路驱动器的功耗,但 是否有什么可以解释接收器部分的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    我认为我们没有关于接收器功耗的应用说明-但您应该能够使用数据表值来计算。

    假设驱动程序已禁用,则会通过以下公式估算功耗:P_RX = ICC * VCC + I_A*V_A + I_B * V_B + V_R * I_R  

    因此,I_B 和 I_A 是带有禁用驱动器的总线输入电流,它在共模范围的两端提供电流-使用线性插值可以证明是适合您设计的一种合适的估算工具 (它不是完美的——但它会给你一个球场的估计值)。 比如,“A”引脚上的 V_I w.r.t 接地为12V,B 引脚上的电压为11.5V,我们可以估计 I_A =240uA 和 I_B ~228.9uA。  

    I_CC 等于650uA。

    现在,I_R 将取决于应用,但为了说明,我将在-8mA 时使用 V_OH 值-但功耗将仅为|V_OH * I_OH |;V_OH @ 8mA 将等于 VCC - 0.3V (典型值)  

    在本例中,让 VCC = 3.3V -->现在,我们可以将公式 P_RX = 650uA * 3.3V + 12 * 240uA + 11.5V * 228.9uA + 3V * 8mA = 2.145mW + 2.88mW + 2.632mW + 24mW = 31.657mW (这将随应用而变化)

    基本上,您只需查看 RX 模式下的所有引脚,然后问:“所有引脚电压都是多少,接地电压是多少,这些引脚中的电流是下沉的或来自这些引脚的,因为这些引脚会指示器件的功耗。 对于 RX 模式,这是 R,A,B,/re 和 VCC 引脚(我没有在计算中真正包括/re,因为我假设它已接地,但它可能会增加一些功耗。 请注意,在 RX 模式下,某些设备不会为 A/B 针脚中的输入电流提供规格,而是对输入电阻进行规格说明-这在很大程度上只是改变了 A 和 B 针脚的电源格式,但需要注意。  

    如果您有任何其他问题,请告诉我!

    最佳

    帕克·多德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个很好的解释,谢谢!