This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822HF:DP83822的替代产品

Guru**** 2752495 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822HF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1084942/dp83822hf-replacement-for-dp83822

部件号:DP83822HF

您好,

我设计了 用于 DP83822HF 与  AM4376BZDND30S 接口的硬件。 DP83822HF  在市场上不可用,PHY 芯片的替代产品是否有所下降。 或者,您是否可以建议使用其它类似的 PHY 芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Siddharth,

    DP83822HF 是 DP83822系列中性能卓越的设备,具有光纤支持和扩展的温度范围。
    所有 DP83822系列 PHY 均与引脚对引脚兼容。 因此,还有替代产品。 但是,您可能必须在光纤支持或温度范围方面做出让步。

    请参阅 DP83822系列的快照。


    此致,
    高库尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果光纤支持不在,我可以接受,但由于没有库存,我无法订购 DP83822系列的任何部件。

    此致,

    Siddharth Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Siddharth,

    您能否与您的供应商或当地销售团队联系以了解供货情况?

    您还可以在 TI.com 上使用“在有可用时通知我”,以便在部件可用时获得 ping。


    此致,
    高库尔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Siddharth,

    如果还有其他问题,请告诉我。 否则,是否可以将查询标记为已解决?


    此致,
    高库尔。