Other Parts Discussed in Thread: XIO2001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:XIO2001 尊敬的各位先生
我们正在调试一张采用 Xilinx FPGA 的 XIO2001和一个 PCI 软核的卡。 PCI 软内核用于许多其他设计,其行为众所周知。 有时,在系统启动后,我们会看到 PRST#脉冲,这些脉冲会重置 PCI 逻辑并导致连接中断。 这些脉冲发生在 PCIe 连接链路闪烁关闭的同时。 我们相信 XIO2001正因为某种原因而受到关注。我们已经检查了所有的电源轨和所有 PCIe 信号,并且没有任何故障或故障。 有什么想法?
谢谢!