This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:意外 PRST#脉冲

Guru**** 2529350 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1086118/xio2001-unexpected-prst-pulses

部件号:XIO2001

尊敬的各位先生

我们正在调试一张采用 Xilinx FPGA 的 XIO2001和一个 PCI 软核的卡。 PCI 软内核用于许多其他设计,其行为众所周知。 有时,在系统启动后,我们会看到 PRST#脉冲,这些脉冲会重置 PCI 逻辑并导致连接中断。 这些脉冲发生在 PCIe 连接链路闪烁关闭的同时。 我们相信 XIO2001正因为某种原因而受到关注。我们已经检查了所有的电源轨和所有 PCIe 信号,并且没有任何故障或故障。 有什么想法?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vitor,

    您是否已确认是否有任何电压轨电压降(不一定是完全故障)可能导致 XIO2001产生其余电压?

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JMMN,

    谢谢!  我们 检测到散热垫和接地平面之间的连接不良,导致电压下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴您找到 了根本原因。