This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:无法连接

Guru**** 2930050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1082993/dp83848i-failed-to-connect

部件号:DP83848I
“线程:测试”中讨论的其它部件

dears,

PN#:DP83848NRTAR  

请帮助分析该问题: 当 CD54外壳中的3516DV300+83848时,50米 CAT7电线会出现故障。

下图基于50米 CAT7网络电缆的测试结果;

第二,可以看出83848的影响比 RTL8201和 CPU 内置 PHY 略差;

CD54和 CR34之间的区别在于,CD54在网络变压器和 PHY 之间有一条10厘米的 FFC 线路,而 CR34则直接连接到印刷电路板上。

4.“×”表示网络已断开连接。  

示意图如附件所示

e2e.ti.com/.../3516DV300_2B00_83848.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Verna,

    我需要对您的原理图进行一些澄清。

    • 网络变压器在哪里使用? 在原理图中,我们看到磁性变压器组件位于 PHY 板上,而不是在电缆线路之间使用。
    •  较短的电缆连接正常吗?
    •  如果没有 POE 检查是否有链接,您是否可以运行?

    此致,

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Hillman,

        1 变压器  位于 PHY 和  J22J22之间 ,J22是  连接器,  如图 所示。

          2较短 的电缆 和 无屏蔽 电缆  正常。  100m Cat6 电缆 和 1M CAT7 电缆  正常但 50m CAT7   不正常。
          3使用  PoE 或 不使用运行 不  会影响  结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Verna,

    您是否在 CR34和 CD54中使用了相同的变压器? 无屏蔽传递是否与 CAT7类似? 您能否在不将 CAT7电缆护罩接地的情况下检查性能? 如果变压器与我们看到的唯一不同之处是屏蔽与非屏蔽电缆的接地连接。

    此致,

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hillman,

    1是,相同的变压器。

    2CAT7是屏蔽电缆。

    3是否接地是同一现象。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Verna,

    我将与团队讨论此问题,并在明天回复您。

    此致,

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Verna,

    无屏蔽电缆[您前面提到的电缆]的通过结果是否与 CAT7类似? CAT7电缆护罩是否连接到接头 J22? 是否可以拆除 J22的接地连接,然后进行测试?

    此致,

    林山民

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Hillman,

    1否,非屏蔽 电缆  正常,使用5e 类和6类电缆没有问题。
    2未 连接  到 J22。
    3   是否接地      是同一现象。

    此致,

    维尔纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Verna,

    您的最终应用程序是否使用:  

    1. 10 cm FCP 电线?

    2. CAT7电缆?

    在这种情况下,如果不是正常情况,我们就不知道使用 CAT7缩短电缆的原因。 一种可能的情况是,由于 CAT7的返回损耗较低,因此它可能会干扰 PHY 并导致 FCP 电缆的额外中断。  

    此致,

    Hillman