This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1410:端接电阻值- 120欧姆还是54欧姆?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1086626/thvd1410-termination-resistor-value---120-ohm-or-54-ohm

部件号:THVD1410
“线程: 测试”中讨论的其它部件

你好!
我对 THVD1410的终端电阻器要求有点困惑。

RS485的标准电阻为120欧姆。
但是,在数据表中,建议的值为54欧姆。



使用120欧姆端接电阻器时,输出(D 和 R)处的电压为4V。



这是一个问题,因为我们的 MCU 仅支持高达3.3V 的电压。

我应该切换到54欧姆吗?




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jana,

    正确的做法是,RS-485的端接电阻值通常使用120欧姆。 这主要是因为用于此类应用的通用电缆类型具有120欧姆的特性阻抗。 因此,放置在接收器或网络端点的终端电阻器将最有效地抑制信号反射。  

    由于 RS-485收发器可以使用同一设备接收和发射信号,因此在网络的两个端点通常会放置120欧姆的端接,从而导致总差动负载为60欧姆。 这种差动负载对收发器的驱动难度较大,因此我们也描述了较大负载(较小的散射器)的收发器特性。 54欧姆负载条件也是总线上最大收发器数所表示的差动负载相对较小的原因。 正是在这些条件下,我们测试的结果表明,使用这种最坏的差速器负载,驱动器仍然可以输出符合 RS-485物理层规格的差压。  

    如果 Rdiff 存在较大的电阻值,则收发器只能更容易地驱动差速器,这不是问题。 请记住,VOD 是 RS-485总线上出现的差动电压,仅由其它收发器看到。 MCU 将仅与 D,R,DE 和 R/引脚上的 IO 电压连接。 对于 THVD1410,此 IO 级别将与 Vcc 相同。  

    如果您所使用的 MCU 预期为3.3V,则该电压应与 THVD1410的 Vcc 电压相同。 此收发器将使用 Vcc 电源生成数字输出电压和输入阈值,以及 RS-485主驱动器。  

    如果你还有其他问题,请告诉我。  

    此致,
    埃里克·肖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!