This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:[LVDS 网桥] TI SN65DSI84 LVDS 网桥问题

Guru**** 2533920 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1085900/sn65dsi84-lvds-bridge-ti-sn65dsi84-lvds-bridge-question

部件号:SN65DSI84

尊敬的团队:

我们的客户正在将 SN65DSI84 LVDS 桥用于我们的 LCM 项目。

打开或关闭屏幕时,LCM 可能显示黑屏。  

打开或关闭屏幕的操作包括 从 SOC 打开 DSI 相对并重新初始化 SN65DSI84。

 

如果我们不需要 考虑功耗,是否必须重新初始化 SN65DSI84?

难道我们只能关闭 DSI 相对 的东西,而不能改变任何桥梁吗?

非常感谢,

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉米

    您是否将 SOC 置于 ULP 状态?

    一旦启用 SOC,您可能需要等待至少3毫秒。然后设置 DSI94软重置位(CSR 0x09.0)。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    感谢您的支持!

    SOC 退出 ULP 时,我们的客户是否需要设置"DSI94 soft_reset"?  

      SOC 退出 ULP (系统恢复)时,"soft_reset"故障率为3%。  

    SOC 退出 ULP 时,几乎没有“软重置”的故障率为0。  

    在 SOC 退出 ULP 时,我们的客户是否需要对 sn65dsi84采取一些措施? (如果我们对桥不采取任何措施,似乎效果很好。)

    非常感谢,

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉米

    对  DIS 时钟频率进行任何更改或在 DSI 突发模式和非突发模式之间进行更改后,必须设置软重置位。 SOC 在进入和离开 ULP 时,是否会更改 DSI 时钟? 他们能否使用范围探测时钟?

    因此,如果他们删除了 soft_reset 位的设置,问题是否得到解决?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    我们感谢您的大力支持!

    DSI (MII)路径位于内层,以获得良好的阻抗,EMI 因此无法探测到它。 是否还有其他方法来检查它? 请再次查看示意图。 非常感谢!

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉米

    我注意到他们在外部驱动 DSI84 EN 引脚。 在这种情况下,它们是否符合下面列出的 DSI84开机时间要求?

    如果它们更改为图7-2所示的被动复位定时会发生什么情况?

    此外,  如果它们删除了 soft_reset 位的设置,问题是否已解决?

    谢谢

    大卫