This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LBC179:如何满足 IEC 61000-4-2标准

Guru**** 2911430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2E007, THVD1551, SN65LBC179

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1086789/sn65lbc179-how-to-meet-iec-61000-4-2-standards

部件号:SN65LCB179
“线程”中讨论的其它部件:THVD1551,TPD2E007

您好,

我有一位客户希望使用 SN65LBC179Q,但需要他们的解决方案来满足 IEC 61000-4-2标准。 您是否有其他电路/部件与 SN65LBC179Q 配对的建议来实现此目的?

如果有符合   IEC 61000-4-2标准的替代 TI 器件,并且该器件随时可用,我们也将对此开放。 我们发现 THVD1551是这里的一个选项,但它在所有地方都已售罄,因此这可能不是一个合适的短期选项。

此致,

马特·卡尔沃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马特,

    为了与 THVD1551进行比较,您认为这是正确的。

    但关于有助于实现 SN65LBC179 IEC 标准的其他部件,我正在联系我们的保护设备团队,以了解他们是否为您提供建议。

    最佳

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,

    与 SN65LBC179Q 配对的良好外部 ESD 二极管将是 TPD2E007。 它是一个13 V 2通道保护二极管,额定电平为4级 IEC 61000-4-2 ESD 保护。  

    此致,

    马特·史密斯