This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TJA1443的替代产品

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1087440/replacement-for-tja1443

“线程:TCAN1043”中讨论的其它部件

您好,团队,我们是否有用于 TJA1443的插针2和功能替代产品? 非常感谢约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好,

    这款竞争对手的器件与我们的 TCAN1043A 最相似,引脚2引脚兼容。 这些都是 TJA1043或 TCAN1043设备的更新版本,它们都与引脚2引脚兼容。  

    如果你还有其他问题,请告诉我。

    此致,
    埃里克·肖特