This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1168E-SEP:VCC=0初始条件

Guru**** 2927890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1087387/sn65c1168e-sep-vcc-0-initial-condition

部件号:SN65C1168E-SEP

您好,

对于此 IC,如果没有 Vcc,客户是否可以施加输入电压?

例如,在向 Vcc 施加电压之前,驱动器的输入电压为5V。 如果可能,允许的最大输入电压是多少,它与建议的工作条件相同,即5.5V?  

请提前感谢。

此致,
五月纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅纳德,

    按照建议的操作表操作时,设备将按规格运行。

    为防止损坏部件,应遵循最高额定值:

    根据上表,可以找到以下几点:

     1. ABS 最大差分输入电压(A - B)为 +/-14V,最小|最大输入电压(DE,RE,Driver)-0.5V | 7V。  

    2.输入引脚(驱动器,DE 和 RE)上有从接地到输入的钳位二极管(输入钳位电流条件仅适用于 VI < 0V)。 如果输入电压降至0伏以下,则需要遵循锁模电流(-20mA)  

    接收器(R)具有从 VCC 到 R 和 R 到 GND 的夹持二极管,因为该引脚的最大输出由 VCC + 0.5V 控制,并且其夹持电流额定值为正负。 如果 R 针脚超出范围,则必须遵循锁模电流(+/-20mA)。

    根据注释1,长时间暴露在最大额定条件下可能会影响设备的可靠性,此时设备无法保证正常工作。

    关于您的直接问题-在 VCC 上线之前,D 针脚上的5V 信号不应该是什么大问题,因为该针脚上没有任何 ESD 夹紧功能,因此该部件不应该受到损坏,也不应该在没有电压的情况下 逻辑输入电路的反应不应该对原理图造成太大的风险:

    输入结构具有高阻抗,VCC = 0V 时不应传递信号。 因此,这应该是可以的-但正如注释中提到的,ABS 最大表之一是,长时间暴露于 ABS 额定条件下可能会降低设备的可靠性。

    如果您有任何其他问题,请告诉我!

    最佳

    帕克·多德森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢帕克。

    费尔南多