This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LBC176A:用于 SN75LBC176A 的3.3V 电源电压替换

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LBC176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1087502/sn75lbc176a-3-3v-supply-voltage-replacement-for-sn75lbc176a

部件号:SN75LBC176A
“线程”中讨论的其它部件:SN75LC176

您好,

我们目前正在使用  SN75LBC176,但由于其电源电压,我们希望对其进行更改。 我们期待使用3.3V 器件。 如果有任何建议,我将不胜感激。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Asier,

    我们确实有几个信号速度相同或更高的选项,但它们的功能通常比这一部分要多一些,例如更高的保护等级。  

    THVD1450 是一种引脚对引脚设备,提供集成的 IEC ESD 保护(18-kV 接触放电),IEC EFT (4-kV 噪声抗扰性)和扩展的公共电压范围。

    THVD2450 是一种引脚对引脚设备,提供集成的±70-V 故障保护,IEC ESD 保护(12-kV 接触放电),IEC EFT (4-kV 噪声抗扰性)和扩展 的公共电压范围。

    SN65HVD78 和 SN65HVD10 也是一些可用于类似应用的选项。

    因此,您可以选择一些选项,以便在低电源电压的情况下获得类似的性能。

    如果你有其他问题要问我,请告诉我!

    最佳

    帕克·多德森