This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOS1015:输出信号振铃

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOS1015, TIOS1025

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1086225/tios1015-ringing-on-the-output-signal

部件号:TIOS1015
线程中讨论的其他部件: TIOS1025

您好,

我 计划在工业 IO 应用程序中使用 TIOS1015。

当连接到15米长的电缆时,输出信号上存在大量振铃/过冲:

这些电压已在电缆末端测量。电缆的容量约 为4 nF。

可以看到振铃时具有560R 端接电阻,并且没有端接电阻。

这是 TIOS1015的配置,输出信号上也有一个30V TVS 二极管,示意图中未显示:

这是否由于高转换率和电缆阻抗而导致过冲/振铃?

您是否建议在输出上添加串联电阻?

限制器是否还会调整输出信号的转换速率?

谢谢你

安德烈亚斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈亚斯您好

    是的,TIOS1015具有非常强的驱动器和快速回转速率。  振铃是由于输出驱动器的快速转换率导致的,输出驱动器通过电缆发出能量脉冲并来回反射。  较高的频率内容构成了快速转换速率,长电缆被视为一条未端接的传输线路。  缩短电缆或降低转换速率以减少这种较高频率能量是唯一的选择。

    遗憾的是,此设备上没有可调节的设置来降低转换速率,您的电缆长度可能也是固定的。  因此,对于这种设备,添加 RC 滤波器是 唯一真正的选择,如果可能,我建议同时使用串联电阻器和电容器。

    我们开发了一个较新版本的此设备,该设备与 TIOS1015的引脚对引脚兼容,转换速率较低。  如果您也想试用该设备,则现在可以使用。  如果不能轻松地将电阻器和电容器添加到输出中,切换到它可能是一个更好的解决方案。

    TIOS1025目前已有样品量,将在未来几个月内完全发布。 https://www.ti.com/product/TIOS1025

    此致,

    乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    乔纳森您好,

    我尝试了 TIOS1025