This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:PCIe Gen3/4重新驱动程序

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1086501/ds160pr410-pcie-gen3-4-re-driver

部件号:DS160PR410

你(们)好  

请您推荐 PCIe Gen3或 Gen4驱动程序解决方案,

插入损耗部件大约有三个部件

1)主板的插入损耗大约为9 dB

2)电缆尚未最终确定,约为7dB

3)设备将为4dB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加雷斯,你好

    DS160PR410是正确的设备。 此部件可补偿接近42dB 的总信道损耗。 这里的信道总损耗大约为20dB。 请考虑使用 DS160PR410和传输介质的 s 参数模型运行信号完整性分析。

    此致,纳赛尔