This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:删除 HDMI 信号中的 ADE,使其仅为 VDE

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401A, TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1085908/tfp401a-remove-the-ade-in-the-hdmi-signal-and-make-it-only-vde

部件号:TFP401A
“线程: TFP401”中讨论的其它部件

各位专家:

我的客户正在考虑 TFP401A 并有疑问。

如果您能提供建议,我将不胜感激。

--

TFP401A 从商用录像机的 HDMI 输出接收视频信号。

在这种情况下,DE 信号会变成一个 DE 信号,看起来像是 VDE 和 ADE 的混合。

在 DVI 中,只有 VDE 可用,因此我要删除 ADE 并以与 DE 在 DVI 中相同的方式使用它。

TFP401A 是否具有此功能?

--

感谢您的帮助。

此致,

真知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真知

    TFP401/401A 区分有效像素 TMDS 字符并控制 TMDS 字符,以确定活动显示与空白状态(即 DE 状态)的状态。

    但是 ,在 TFP401A 中无法删除 ADE。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    感谢你的回复。

    我知道 TFP401A 无法删除 ADE。

    我将与客户分享这些信息。

    我感谢你的大力帮助和合作。

    此致,

    真知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    客户想知道另一台设备可以移除 ADE。

    TI 是否有此类器件。 我找不到 TI 惠普。

    请给出建议。

    我感谢你的大力帮助和合作。

    此致,

    真知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新一山

    遗憾的是,我们没有能够满足这一要求的设备。

    谢谢

    大卫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    感谢你的回复。

    我知道 TI 没有设备可以移除 ADE。

    我将与客户分享这些信息。

    我感谢你的大力帮助和合作。

    此致,

    真知