This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:Dsub953如何输出1600*1300 10位原始数据

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1083375/ds90ub953-q1-dsub953-how-to-output-1600-1300-10-bit-raw-data

部件号:DS90UB953-Q1
“线程:算法”中讨论的其它部件

嗨,专家

ds90ub953如何输出1600*1300 10位原始数据?

ds90ub960如何输出1600*1300 10位原始数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否在询问如何在两台设备上设置 PATGEN 以输出这些数据流?

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nicholas

      是否有配置 SerDes 以生成模式寄存器设置的工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,您可以使用 TI 提供的模拟启动板与 FPD-Link 设备通信。  在 ALP 标题中,输入 PATGEN 表并定义所需的分辨率,它将生成要设置的寄存器列表。

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。Nick

    在下载 ALP 的过程中,我需要在下载约5MB 后获得授权。 如何获得授权?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您需要谁的授权?  应该是在线免费下载。

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 尼古拉斯

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我不认为这是我们最终会阻止您的事情。 您只需填写问卷,它会引导您下载。  

    此致,

    尼克