This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2036:TUSB2036 bcdUSB 值

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1088018/tusb2036-tusb2036-bcdusb-value

部件号:TUSB2036

TUSB2036集线器似乎报告的 bcdUSB 值为0x110,这表示仅支持 USB 1.1而不支持2.0。 我认为这会导致任何下游2.0设备被枚举为1.0,而一些通常与2.0兼容的3.0设备根本没有枚举。 是否有人知道该 bcdUSB 值是否可以更改。 是否有其他人看到了这个问题? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿尔多,

    TUSB2036集线器仅支持 USB FS 操作,不支持 USB HS 操作。  即使是 USB 3.0设备也应该能够在 USB FS 上枚举,但操作或功能可能受到限制。

    此致,

    JMMN