This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR820:AC 耦合电容器值选择指南

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1087767/ds125br820-ac-couple-capacitor-value-selection-guide

部件号:DS125BR820

大家好,团队

客户正在咨询如何为 我们的 DS125BR820NJYR 选择交流耦合电容器值? 我们无法在 D/S 中找到相关信息,请您帮助我们检查该信息吗? 谢谢。

最佳

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们推荐 100至220 nF 范围内的交流耦合电容器。 0402是电容器的常见占地面积。

    谢谢,

    罗德里戈·纳塔尔