This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:TUSB9261问题

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261, TIDA-00882
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1087608/tusb9261-tusb9261-questions

部件号:TUSB9261
“线程”中讨论的其它部件: Tida-00882

您好 TI,  

我正在开发使用 TUSB9261的 USB 2.0 - SATA 适配器。


请回答以下问题:


1-)引脚50 (USB_VBUS)上的电压应该是多少(请参阅随附的设计)?


2-)对于2.5英寸硬盘,SATA 连接器上是否需要12V 电源(请参阅随附的设计)?


3-) 10欧姆,1%,100 mW,0603的电阻器 R5和 R6是否正常(请参阅随附的设计)?


4-)请检查随附的原理图以评估是否有任何错误? 欢迎所有建议。

诚挚地,非常感谢。

此致

 e2e.ti.com/.../USB_2D00_SATA.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.如果像调整过电阻器分压器值一样,您可以使用3.3V 信号驱动 USB_VBUS。  请注意,这是设备的检测输入,除非连接了上游主机或集线器,否则不应太高。

    2.不需要,大多数2.5英寸驱动器不需要12伏电压。

    3.您的 SATA 驱动器是否支持这些引脚上的 PWDIS,您是否需要10欧姆电阻器选项?

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速响应。

    关于10欧姆电阻器:

    我将使用2.5英寸硬盘。 10欧姆电阻器是在 TUSB9261 (TIDA-00882:带 USB 电源传输的 USB C 型硬盘)的参考设计中设置的。 这就是为什么我把它们放在我的设计中,但我对它们有疑问。

    我可以卸下10欧姆电阻器吗?
    如果没有,他们应该支持什么权力?

    非常感谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该参考设计具有更大的功率电阻器(见下文)。  如果您将它们放在设计中,我建议使用类似尺寸。

    分辨率,10,5%,1/8W,0805

    我做了一些研究,了解为什么这些电阻器都在设计中,似乎它们支持 在这些电源轨上预充电,以减少浪涌电流。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此致,非常感谢。

    此致。