请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:DP83848-EP DP83848-EP 的数据表在表3.10中指定了“特殊连接”。 它表示,为了使设备正常工作,应将4.87kOhm 的偏置电阻器从 RBIAS 引脚连接到接地,而保留的端子应通过2.2kOhm 向上拉至电源。
如果 RBIAS 电阻器发生故障(短路,开路或值变化),对设备有何确切影响? 保留终端的问题相同。
如果有任何电阻器开路/短路,设备是否会完全失效,而数值中的小漂移不会产生任何影响?
我找不到一份具体涉及这方面的申请说明。