This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E:从 MAX323232ID 更改为 MAX3232EIDR

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1087706/max3232e-change-from-max3232id-to-max3232eidr

部件号:MAX3232E

大家好,

我正在考虑 MAX3232EIDR,因为 MAX32323ID 将为 EOL。
从 MAX32323ID 更改为 MAX32323EIDR 时,是否需要牢记任何要点?
还是可以按现在的方式更换它?

此致,
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishiwata,您好!

    您应该可以关闭这些设备-它们的额定标准相同(TIA/EIA-232-F 和 ITU V.28),具有相同的引脚输出,并且可以传输相同的最大数据速率(250kbit/s)。

    我注意到的一个不同之处不应该是问题的太多,但您要切换到的"E"版本 在驱动器针脚上具有较低的最大电流驱动器(如下所示):

    “E”设备:

    非 E:

    但如果在较低的输出电流范围内工作-零件之间的差异不大,因为其余参数的规格似乎相同。

    如果您有任何其他问题,请告诉我!

    最佳

    帕克·多德森