This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232E-Q1:如何处理未使用的驱动器/接收器端子,我们是否需要外部 OPAMP?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3232E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1086887/trs3232e-q1-how-do-we-handle-unused-driver-receiver-terminals-and-do-we-need-external-opamp

部件号:TRS3232E-Q1

大家好,团队  

我们如何 处理 未使用的驱动器和接收器端子? 这些引脚浮动是否正常? 我们只需要1CH 线路驱动器/接收器。  

此外,我知道 TRS3232E-Q1在每个驱动器/接收器的输入/输出上不需要任何外部放大器,它是否正确? 如果它取决于特定的应用要求,请分享我们需要注意的哪些参数 ,以考虑在其驱动器/接收器引脚上使用外部运算放大器。  

此致,
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的输出可以保持打开状态。 未使用的输入不得浮动;Rin 引脚具有内部下拉电阻器,可以保持打开状态,而 DIN 引脚必须连接到 VCC 或 GND。

    您不会将运算放大器用于数字信号。 RS-232 I/O 符合 RS-232规范;逻辑 I/O 设计为连接到微控制器。 只有在输出引脚上有一些额外负载(大于1 mA)时,才需要单独的缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ochi,你好!

    我支持克莱门斯的回答。 未使用的输出(DOUT,输出)可以保持浮动。 Rin 引脚具有内部5Kohm 下拉电阻器,可以保持打开状态。 DIN 针脚需要连接到 VCC 或 GND。  

    TI 的 RS-232产品组合遵循 RS-232标准。 设备上的外部电容器的原因是要设置充电泵电路,以便能够按照 RS-232标准输出+V 和-V 电压级别。 您不需要在驱动器/接收器输入/输出上使用外部放大器电路,设备已经为您完成电压转换。 如果您在输出引脚上驱动大于1mA 的数字负载,克莱门斯对外部缓冲非常有好处。 您应该遵循驱动器/接收器的当前规格进出。  

    此致,

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯和泰勒,  

    非常感谢!

    此致,
    Ochi