This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB215-Q1:替换 tusb217-Q1后的性能差异

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB217-Q1, TUSB215-Q1, TUSB215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1087162/tusb215-q1-performance-difference-after-replacing-tusb217-q1

部件号:TUSB215-Q1
“线程”中讨论的其它部件:TUSB217-Q1TUSB217TUSB215

您好,
我们以前使用 tusb217-Q1,但出于某些原因,现在我们将其替换为 tusb215-Q1。 但是,在使用 tusb215-Q1时会出现以下问题。 请分析导致异常的原因。 谢谢!
预通道电缆长度=1/2/3/4米,与汽车主机相连。
1.使用 tusb215-Q1的产品,当信道后电缆长度为“C 至 A”适配器电缆(15cm)+1m“非原始”电话线时,Carlife 识别失败,Carplay 识别成功。
使用 tusb215-Q1的产品,当信道后电缆长度为“C 至 A”适配器电缆(15cm)+1m“原始”电话电缆,Carlife 和 Carplay 识别成功时。
3.使用 tusb215-Q1的产品,当后通道电缆长度=1m“C 到 C”电话线时,Carlife 和 Carplay 识别成功。
然而,使用 tusb217-Q1的产品在所有类型的电缆上都表现良好。

“1~3”的情况为何不同?
为什么 tusb217-Q1和 tusb215-Q1的行为不同?

这件事非常紧迫。 请尽快帮助我们解决这个问题。 感谢您的支持!


使用 tusb217-Q1的产品设计示意图
D1M/D1P 连接到汽车主机,D2M/D2P 连接到电话,VBI 是来自汽车主机(5V)的 VBUS,


使用 tusb215-Q1的产品设计示意图
D1M/D1P 连接到汽车主机,D2M/D2P 连接到电话,VBI 是来自汽车主机(5V)的 VBUS,


使用 tusb215-Q1和4米预通道电缆的产品的眼图测试报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Huamu,

    这些设备不兼容嵌入式,您可以看到 TUSB217-Q1上的 RX_SEN 在 TUSB215-Q1上变为 DC_BOOST。  TUSB217-Q1 的增压也会使 TUSB215-Q1的均衡器在两台设备之间有所不同。  我建议在 EQ 上安装一个电阻器,因为它是浮动的,并且处于最大设置。

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,JMMN,

    感谢您的回复!

    我们曾尝试在 EQ 上安装电阻器,但测试效果不好。

    我想问一下,TUSB215-Q1在这种配置中(EQ = 3级, DC_BOOST =低),理想状态下电缆的最大通信长度是多少?

    谢谢,致以最诚挚的问候!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Huamu,

    您的 TUSB217设置已将升压(交流和直流)设置为2级,但 TUSB215的 AC 升压(EQ)设置为3级,DC_BOOST 设置为低。  我会尝试将 TUSB215级别设置得更接近 TUSB217级别,特别是 AC 增压应该更低,DC 增压应该更高。  请注意,TUSB215上已启用 CDP 模式,可能会影响设备功能。

    此致,

    JMMN