This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LV1023A:序列化器/解串器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3232, SN65LV1224B, SN65LV1023A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1085700/sn65lv1023a-serializer-deserializer

部件号:SN65LV1023A
“线程”中讨论的其它部件:SN65LV1224B,TRS3232

您好,

你好。 客户正在使用  SN65LV1023A 和 SN65LV1224B。 请参阅下面他的问题以供参考。 非常感谢。

我需要帮助选择 IC 来转换多个 RS232信号并将其传递到 SFP,我知道我可以使用 TRS3232通过提供3.3V 将232转换为 LVTTL,但我需要帮助选择正确的序列化器/解串器 IC。

我担心 RS232信号不够快,无法让串行器 IC 确认数据是否良好?

我正在寻找一种像 SN65LV1023ADB 和 SN65LV1224B 这样的脱机装置。

我基本上只想将4 - 8个 RS232信号转换为 SFP+,所以如果还有其他解决方案,我会愿意这样做。

此致,

雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vincent,

    您记下的 SN65部件应该能够完成这项工作。 RS232信号通常以115.2kbps 的速度运行。 只要我们对这些样品进行取样,至少应以最高频率的两倍进行取样,我们就应该是好的。 您注意到的部件的另一个优点是引脚与 DS92部件的兼容性。

    此致,纳赛尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好纳赛尔,

    你好。 请参阅下面专家对您的问题的回答。 非常感谢。

    使用 SN65是一个很好的解决方案,但我对端接负载100欧姆有担忧? 我在数据表中看到,它将接近 SFP+的最大 VOD (见图2) 850mV 通常是 SFP+的最大 VOD,此处的图表显示的 VOD 仅低于800mV。 SFP+在内部端接,RL = 100欧姆,这是否会有问题,因为它非常接近最大额定值? 我是否只在 SN65引脚处选择了低于100欧姆的 RL,或者这不正确?

    您是否有任何电路示例可用于将此芯片应用到我的设计中? 因为我以前从未使用过 SERDES 芯片,所以这将非常有用。

    此致,

    雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好纳赛尔,

    你好。 来自客户的另一个查询。 请参见下文。 非常感谢。

    DS92的优点是什么?我假设我可以将 LVTTL 放入 SN65中? 我不需要 LVTTL 到 LVDS 转换,因为 SN65已经处理了这一点? 我需要将我的所有 LVTTL 信号压缩到一个到 SFP+的串行链路中

    此致,

    雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷·文森特,您好!

    1)。 我想也许您可以使用无源衰减垫来降低800mV 输出摆幅。 大多数 SFP 使用100欧姆差分阻抗,因此我们应该匹配此阻抗。 请注意以下链接,您可以在其中找到一些无源衰减器:

    https://www.rfcafe.com/references/calculators/attenuator-calculator.htm

    2)。 DS92引脚兼容性允许零件更具可用性-这正是我所想的。

    此致,纳赛尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好纳赛尔,

    你好。 请参阅以下客户的另一个查询。 非常感谢。

    我还想知道 SN65芯片是否有通用的应用电路图? 我只是对时钟和同步引脚不完全确定。 你有什么类似的吗?

    此致,

    雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    纳赛尔直到星期二才离开,我将在他回国之前提供支持。  请稍等片刻 ,我 会尽快与您联系。

    此致,

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷·文森特,您好!

     我已检查,找不到应用电路。 这些产品是成熟的和较旧的产品。 请参阅数据表。

    此致,纳赛尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好纳赛尔,

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    事实上,我终于找到了一些东西,这就是这里的链接

    https://www.ti.com/lit/an/slla116/slla116.pdf?ts=1647867283241

    我仍然需要帮助选择 SFP+接收器的衰减,它在内部端接时为100欧姆,所以如果我只是将100欧姆置于 LVDS 线上并联位置,那么它应该与 SN65相像50欧姆?

    此致,

    雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nicholaus,Nasser,

    你好。 我想跟进客户的问题。 非常感谢。

    此致,

    雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雷·文森特,您好!

    请遵循之前发送的 rfcafe 链接。 SN65需要100欧姆。 您的衰减块的输入需要100欧姆-面向 SN65。 这意味着对于3dB 衰减- 70%或接近600mV -您需要 T 形衰减器8.61欧姆 R 和机会141接近296欧姆。 同样的8.61欧姆 R 也会进入负极。

    此致,纳赛尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好纳赛尔,

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的最新回复。 非常感谢。

    我不得不依次订购印刷电路板,因此我只在 LVDS 之间端接了1个电阻器。 我将痕量阻抗设置为50欧姆,并联放置100欧姆将使其达到50欧姆,并减少输出摆动。如果你知道这是坏的,请在吹出任何东西之前告诉我。

    此致,

    雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这不会给这部分造成打击。 但是,从信号完整性的角度来看,这可能不是最佳的。 我希望信号电平会减弱。

    此致,纳赛尔