This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS0500:用于 IEC 61000-4-5 1000V /25A,1.2/50US 的单线 I/O 保护

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS0500, ESDS312
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1087161/tvs0500-1-wire-i-o-protection-for-iec-61000-4-5-1000v-25a-1-2-50us

部件号:TVS0500
“线程: ESDS312”中讨论的其它部件

1线设备网络要求能够承受 IEC 61000-4-5中所述的无屏蔽,非对称数据线路的2级电涌信号。

这些设备的1线线路上的最大电压为4V,最小-.5V,最大输入电流为+/-20mA。  TVS0500的夹持电压为9.5V 时,您是否可以推荐在该总线上使用次级夹具,系列元件或其他电路,以防止这些设备出现过电压和/或电流过大的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,詹姆斯,

    最大工作电压是4 V 还是设备的 ABS 最大电压是4 V? 如果稍后,我假设正常工作电压大约为3.3 V。如果是这种情况,那么您可以使用 ESDS312代替以6.5 V 电压夹紧1 kV 浪涌(25 A)。设备应使用夹紧电压保持正常, 但如果没有,您还可以在二极管之前添加一个串联电阻,以进一步限制浪涌能量。  

    此致,

    马特·史密斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,

    感谢您的反馈

    ABS 最大值为4V,正常值为3.3V。  在最大 ABS 量的160%处夹紧是一个问题。

    电视机后面的设计确实有20欧姆系列电阻,但规格中没有任何电阻。表示可以处理此问题。

    我的另一个问题是,在电涌期间,此设备可能会试图降低总线,实际上是通过20欧姆的电阻将6.5伏电压拉至地电位。  我不确定这会产生什么类型的电流,但它可能比设备上的额定电流高得多。

    在这些情况下,50US 脉冲长度是否可以减少您的疑虑?

    这些电压和电流在此时间内的电气过载通常不会导致这些设备出现问题?

    谢谢,

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Jim,

    我 从未见过任何类型的浪涌二极管的浪涌夹持电压仅比工作电压高0.7 V。 当然不适用于1 kV 浪涌。 大多数 IC 的 ABS 最大电压额定值为恒定直流电压,而不是浪涌脉冲等瞬变,除非数据表中明确说明。 IC 应该能够在更短的时间内处理更高的电压瞬变。 ESDS312的夹持电压是我见过的最低的1 kV 浪涌之一,因此它将是您的最佳赌注之一。 该设备符合您所指的50us 电压脉冲(20 us 电流脉冲)的规格,因此这不是问题。  

    此致,

    马特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Matt,

    除了可用性问题外,我同意 ESDS312 非常能够承受低钳位电压。

    单线部件的答案似乎是用电视机夹住,增加一些串联电阻,并进行测试,直到您确信单线部件可以处理。  是否有任何关于该测试应该是什么样子的建议? 10个零件(10个批次),每个零件有100个正脉冲和100个负脉冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,詹姆斯,

    我将参考本应用说明的第3.3节: https://www.ti.com/lit/an/slva711/slva711.pdf?ts=1648064497898&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

    它应该让您很好地了解测试所需的内容。 我将在每个脉冲之间的间隔时间不到1分钟的情况下,测试每个耦合路径至少3个带有5个正脉冲和5个负脉冲的部件。 这将让您很好地了解系统可以承受的能力。  

    此致,

    马特·史密斯