This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5USBC402:TS5USBC402用于测试 T1差分对

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5USBC402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1088023/ts5usbc402-ts5usbc402-for-testing-t1-diff-pairs

部件号:TS5USBC402

大家好,团队  

为我的客户发布此问题,请让我了解以下使用案例的反馈:

我们计划使用 TS5USBC402测试我们的 T1差分对。 我们一直认为,我们可以用一个芯片来处理所有的测试用例:

-对于 P 和 N 开路,使用 OE 引脚禁用输出。

-对于 P 和 N 短路,短 D2对和电阻器,然后为 P 和 N 选择 D2输出

-对于单个 P 和 N 断路,一次只能切换一个到 D2输出。

D1将该对传送到其正常目的地。

 

但是,数据表中的这条注释吸引了我的目光:

Ω,TI 建议必须通过50 µ A 电阻器将未使用的引脚连接到地面,以防止信号反射回到设备中。

能否获得一些有关这方面理由的信息? 是否有任何情况会损坏 TS5USBC402 芯片,这是否仅适用于差分对引脚?”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定是否存在“单个 P 和 N 断路,一次只切换一个到 D2输出。”,您会尝试做什么?

      Ω 50 µ A 电阻器接地 ,只是 为了避免 串扰引起的意外行为。 这不会损坏设备。