This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522PEVM:23,22引脚未获得任何差分信号

Guru**** 2926680 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1082564/tusb522pevm-23-22pin-did-not-get-any-differential-signal

部件号:TUSB522PEVM
“线程”中讨论的其它部件:TUSB522P

我们今天做了一个实验:

针脚8和9增加了200mV 差分信号(在1m ~ 20m 的频率范围内尝试)。 在针脚23和22上测量了信号,但未获得差分信号。

同样,对20,19针和11,12针执行相同的实验是没有用的。

测得的电源正常,EN_ RXD 偏高。

如上所述,请帮助确认原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TUSB522P 具有用于 USB LFPS 信号的内部状态机,可防止驱动程序在收到相应模式之前完全处于活动状态。 您正尝试在此处测试什么?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    阅读完回复后,即 IC 内部频段协议的差分通道无法直接通过,对吗?

    我们只想测试 IC 的差分通道是否正常工作。 由于我们的产品现在无法调试,我们无法确定布局是否有问题,或者 IC 本身是否不起作用。 测得的 IC 相关引脚电压正常。 我们的产品仅为 USB2 0,USB3 0的数据未连接。 现在我们不知道解决我们所遇到问题的好方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    调试此问题的最佳方法是使用 USB 分析仪直接查看流量。 如果没有采用正确模式的 BERT,则很难手动激活 USB 通道。 在功能测试中,USB 3设备仅枚举为 USB 2,是否会弹出任何警告消息(Windows 操作系统)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    在功能测试中,USB 3设备仅枚举为 USB 2,这将提示设备驱动程序异常。

    我使用常规 USB3 0电线已连接到计算机和设备,并且可以正常连接。 它可以确保计算机和设备正常。 我们还试用了笔记本电脑和台式机。 他们都有同样的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 IC 是否可能不适合我们的设计? 我们的示意图见附件。

    我们产品的输入和输出是 C 型接口。 tusb522p 的输入是 C 型的包容式座椅,输出是 C 型的插入式座椅 是否有更合适的 IC 建议?

    在我们的 PCB 设计中,C 型母体底座的 rx1和 rx2连接在一起;TX1和 TX2连接在一起。 同样,C 型的公端也是通过这种方式连接的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Depeng,

    您能否提供应用程序的方框图?  是否有通过电缆处理 RX 到 TX 交换?

    当您将主板连接到 USB 3.0端口时,是否可以看到任何 LFPS 信号?

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Depeng,

    这里有什么更新?