This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:1.5V/3.3V/PCIR 的加电和断电-第2部分

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1085877/xio2001-power-up-and-power-down-of-1-5v-3-3v-pcir---part2

部件号:XIO2001

这是与此帖子相关的问题:
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/727336/xio2001-power-up-sequence-pcir 

看起来,按照 EVM 设计,PCIR 将会与3.3V 导轨大约同时断电。
引用了 EVM (P10)的用户指南,以显示如何实施 PCIR。

它使用从 VDD_33到 PCIR 的 RC 滤波器,因此 PCIR 在3.3V 导轨后略微上升。
但这意味着在断电期间,PCIR 3.3V 导轨之后会略微下降。

但根据 PowerDown 序列,它建议,并且 Malik 在上述 E2E 帖子中得到证实,应先删除 PCIR ...

在断电期间,需要卸下1.5V/3.3V 之前的 PCIR,以确保 XIO2001 PCI 总线的 I/O 单元“关闭”,然后主电源可以下降。

这与 EVM 设置不符...我能否得到一些澄清?
在使用 RC 滤波器将 PCIR 连接到3.3V 轨的情况下,遵循 EVM 设置是否正常?

在3.3V 导轨后,PCIR 略微上升,而在3.3V 下降后,电源略微下降...
通过选择与3.3V 轨道的斜坡率相对的正确 RC 时间常数,可以最大限度地减少这一影响...

此致,
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达伦,您好!

    我阅读了 Malik 的回应并理解讨论内容。 Malik 下周将回来,可以发表进一步的评论。 我认为以下 EVM - VDD_33的 PCIR 延迟版本-应该可以。 我认为延迟版本的 RC 时间常数不允许 VDD_33的浪涌电流进行交互。 此外,如果确实存在一个问题,我们现在就会知道。 最佳解决方案是使 VDD_33成为 PCIR 3.3V 的延迟版本。 但是,这可能会使电源设计更加复杂——特别是考虑到我们需要将 R 系列与 PCIR 配合使用。

    此致,纳赛尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好纳赛尔,  

    感谢您的检查,谢谢。
    下周我会等待更多反馈。

    客户正在执行与 EVM 类似的实施,在此,PCIR 基本上跟踪 VDD_33导轨。
    希望 Malik 的评论遵循 EVM 设计...

    此致,
    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达伦,您好!

    刚刚发送了内部电子邮件,要求 Malik 在下周回到 mi 的时候做出回应,直到下周结束。 请给我发送电子邮件,以便我们可以跟进他。

    此致,纳赛尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好纳赛尔,

    这里是否有任何更新...?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达伦,您好!

    刚刚与 Malik 核对,他很快就会发表评论。

    此致,纳赛尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达伦,您好!

    Malik 将在本周休假,应该能够在下周初做出回应。

    此致,纳赛尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达伦,您好!  

    PCIR 跟踪 VDD_33应该足够。  这里的主要目标是尽可能缩短 PCIR“开”和 VDD_33“关”的时间。 此处提到的 RC 时间常数非常重要。 正如纳赛尔提到的 ,最佳解决方案是让 PCIR 在 VDD_33之前减速。