This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] TUSB2E22:QFN 封装中是否有 eUSB2中继器?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1088099/faq-tusb2e22-is-there-an-eusb2-repeater-in-a-qfn-package

部件号:TUSB2E22

TUSB2E22是 TI 的双 eUSB2到 USB 中继器,目前采用小型 BGA 封装,但如果您的应用需要更易于组装 QFN 封装,该怎么办?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 正在开发 QFN 版本,请参见下面的初步插件:

    如果 您需要更多信息,请创建 E2E 标签或与当地 TI 代表联系。