This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9545A:连接交换机时的总有效上拉电阻。

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1087669/pca9545a-total-effective-pull-up-resistance-when-the-switch-is-connected

部件号:PCA9545A

您好,

我想知道当开关“启动”并将主 i2c 总线连接到其中一个通道时,有效的上拉电阻值是多少。

我的设置为 Vcc @ 3.3 V。所有的拉拔都被拉至相同的3.3V 源。

类似如下:

“有源”连接总线的有效上拉电阻是否为750欧姆(1.5K || 1.5K)?

此外 ,在连接的总线上,一个端口的电压水平是否反映 在第二个端口上? 我的意思是,如果我逐渐增加/降低0-3.3V 的电压,它是否应该像其他端口一样反映出来?
如果不是,单个端口(主端口和通道端口)的高-低电压阈值是多少,这些端口将打开另一个端口? (我的设置值为 w.r.t)

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此设备是无源开关,直接将 SCX/sdX 引脚连接在一起(对于低电压,请参见图9-2了解限制)。 因此,所有活动通道的上拉电阻器都是并行的。

    如果右侧的四个通道上没有主通道,则只有当通道处于空闲状态时才需要它们的上拉电阻器,因此它们可以变得更弱(10K 左右)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡兰,你好,

    Cemer's 是对的。  

    主要问题是当您启用了多个通道并且有效地并行具有多个电阻器时。 任何驱动线路的设备都需要能够吸收这些电流的总和,并且具有足够的“音量”,以便下游设备能够识别为逻辑低(音量需要低于“il”)。  

    因此,在可能的情况下,上拉电阻器的尺寸应接近其最大上拉电阻器值。 本应用手册讨论如何计算上拉电阻:

    CFS 文件/__key/communityserver-discussion-components-files/138/I2C-Bus-Pullup-Resistor-Calculation.pdf

    您可以将每个信道或网段与另一个通道或网段分开处理,只需向最大上拉值倾斜,即可降低到更低的卷数和更大的 IOL。

    -鲍比