This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:显示屏变暗问题

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1088146/tfp410-dim-display-issue

部件号:TFP410

您好,

我们在设计中使用TFP410,我们将其配置为“24位,单边,上升,单端模式”,即“VREF=0.75V,BSEL=1,EDE=1,DSEL=0”,禁用I2C“ISEL=0”, 通过将未使用的引脚接地,在18位模式下推动它,我们在HSYNC引脚上探测HSYNC,在VSYNC引脚上探测VSYNC,在DE引脚上探测偏压,在IDCK+引脚上探测PCLK [使IDCK-引脚接地],在Dx引脚上探测数据信号,信号看起来很好。

但我们面临的问题是整个显示屏非常暗,我附上了原理图的片段和显示屏的快照。 希望尽快回复并解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TFP410不提供DIM控件,您是否可以检查并查看是否有用于显示DIM电平的外部控件?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果在24位模式下配置,则显示屏变暗,如果在12位模式下配置,亮度都正确,即无调光问题,但颜色失真,其色调呈黄色。 以下是两种模式下显示的捕捉

    此致,

    Suhas S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suhas S

    如何控制此设计中的暗度级别? 如果他们更改了TFADJ电阻值,它是否有助于调光级别?

    谢谢

    David