This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万HF:为什么Tx+和Tx-信号会随机改变行为?

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1086023/dp83822hf-why-are-the-tx-and-tx--signals-changing-the-behavior-randomly

部件号:DP8.3822万HF

你好

我正在尝试使用DP8.3822万HF设备在 该线程之后实现无转换器操作。 我成功地将寄存器0x404从0x20更改为0x24值。  

我希望phy驱动Tx+和Tx-信号被否定,并且组合遵循MLT-3编码:

蓝色-> Tx+

红色-> Tx

黑色-> 蓝色-红色

有时,应用程序会更改行为:

应用程序也在工作,差分信号似乎是MLT3编码,但Tx和Tx+对与以前不同。

此致,提前感谢您,Josep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Josep,

    感谢您与我们联系。

    您能否分享以下详细信息?

    1. PHY的整体设置是什么? 两个PHY上是否都有盖联轴器? 电缆长度是多少?
    2. 使用的探针点是什么? 我们是否在使用高阻抗探头?

    您能否使用以下设置更改来测量信号?

    1. 将电路板A RJ45和电路板B RJ45的接地短路。 将它们连接到用于探测的示波器的接地。
    2. 禁用 来自B板的传输。这可以通过在 PHYB上编程reg<0x0401>= 0x0080来完成

    --
    此致,
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Gokul:

    感谢您的回答,最后我们得到了错误原因,它与phys的自动MDIX功能有关,协商是切换传输和接收引脚。