This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C752D:重置

Guru**** 2852930 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C752D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1087319/tl16c752d-reset

部件号:TL16C752D

你好,团队成员。

使用 TL16C752D时,开机后是否可以保持RESET=LOW (重置=低)(例如通过下拉)? 或者,至少执行一次重置是否更好?

此致,

库鲁米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kurumi-san,

    我相信当重置引脚不切换时,我们已经看到此设备存在问题(如果我正确地回忆起,我们有一个客户报告TX保持低,直到发送数据发送0到1转换为止)。 我建议您在通电后执行重置。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bobby:

    非常感谢您分享有关重置引脚无法切换时可能导致的问题的信息。

    此致,

    库鲁米