This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:预通道和后通道设计中心

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211, TUSB216, TUSB216-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1084964/tusb211-pre-channel-and-post-channel-design-cehck

部件号:TUSB211
主题中讨论的其他部件: TUSB216TUSB216-Q1

大家好,

下面是一个设计方案,

PCH到MB 5英寸> 电缆7英寸>子板 2英寸

您认为TUSB211的功能可以在此处支持吗?

建议客户将TUSB211放在主板侧还是 子板侧?  

 预通道和后通道是否有任何通过数量建议的最大值?

预通道和后通道之间是否有任何最大距离(英寸)?

我的理解是,我们不会提供"距离",而是让客户估计丢失的总信号。 我们的TUSB211和TUSB216再驱动功能如何(以dB为单位)?

谢谢!!

Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    设备是否位于子板上?  如果是这样,这是一个非常短的轨迹,可能不需要重驱动器。  如果他们想要为其添加一个选项,则应将其放置在靠近电缆连接的MB上。

    如果子板上只有暴露的连接器,则应将转接驱动器放在 子板上。

    我们没有最大途经点数量,但一般来说,应尽可能减少数量,并在DP和DM行之间进行匹配。

    由于我们的USB 2驱动器解决方案的性质,没有与设备的特定升压设置准确对应的特定插入损耗(dB)。 请在下面查找TUSB216-Q1提供的交流电升压的粗略估计值。 这些数字基于数据表中的眼图,均为典型值。


    240 MHz时的交流升压(典型值)
    升压0:3.0 dB
    升压1:3.5 dB
    升压2:4.7 dB
    升压3:5.2 dB

    此致,

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了!

     感谢您的回复!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果客户使用TUSB216,您是否认为可以在主板侧放置转接驱动器?

    由于我担心TUSB211会重新驱动容量,因此我在这里推广TUSB216。

    主板{ PCH -->5英寸跟踪--> TUSB216-->连接器}-->高速电缆(3dB损耗)--> 连接器-->带有A型连接器的子板可以插入设备。

    由于 子板的空间有限,客户更喜欢我们的转接器放在主板上,您是否发现有任何风险?

    谢谢!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    他们应尽量将转子驱动器放在主板布局中远离PCH的位置。   此外,TUSB216/I在 初始评估中应设置为升压0,以防止过载信号,如果需要额外的升压,则从该处向上移动。

    此致,

    JMMN