This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSER953:TSER953

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1089271/tser953-tser953

部件号:TSER953

e2e.ti.com/.../E2E_2D00_2022.0329万.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    下面是我对您的问题的回答。

    1.通常,使用同轴电缆时,V3Link可达15米,使用STP电缆时可达20米,但这在很大程度上取决于电缆,连接器和互连的质量。

    2.我们还没有针对我们的V3Link设备系列的EVM,但是您现在可以使用相应的FPD-Link EVM。

    3.您特别需要哪些技术文档? 我们在V3-Link设备产品页面上提供了文档。 https://www.ti.com/product/TDES954 

    此致,

    尼克