请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TCA3.9306万 您好,
我使用TCA3.9306万作为I2C转换器。 在数据表中,我看到转换配置,其中Vref2 > VreF1 + 0.7V使用EN引脚与Vref2连接。
因此,我有一个问题,在本例中,我想通过GPIO控制EN引脚,是否正确? 或任何潜在问题? 作为附加图像。

此致,
Ve Phan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我使用TCA3.9306万作为I2C转换器。 在数据表中,我看到转换配置,其中Vref2 > VreF1 + 0.7V使用EN引脚与Vref2连接。
因此,我有一个问题,在本例中,我想通过GPIO控制EN引脚,是否正确? 或任何潜在问题? 作为附加图像。

此致,
Ve Phan
EN必须连接到Vref2。 如果您要降低EN,请使用集电极开路或漏极开路输出。 参见 [FAQ] LSF译员如何工作?
可能会有其他电路。 GPIO电压是多少?