This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA3.9306万:在转换配置中。 EN引脚由GPIO控制

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1088919/tca39306-in-translation-configuration-en-pin-was-controlled-by-gpio

部件号:TCA3.9306万

您好,

我使用TCA3.9306万作为I2C转换器。 在数据表中,我看到转换配置,其中Vref2 > VreF1 + 0.7V使用EN引脚与Vref2连接。

因此,我有一个问题,在本例中,我想通过GPIO控制EN引脚,是否正确? 或任何潜在问题? 作为附加图像。

此致,

Ve Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN必须连接到Vref2。 如果您要降低EN,请使用集电极开路或漏极开路输出。 参见 [FAQ] LSF译员如何工作?

    可能会有其他电路。 GPIO电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Clemens,此电路的GPIO电压为3V3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是VCC1还是VCC2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Clemens,VCC1 = 1V8,VCC2 = 3V3,我想EN引脚由 FPGA的GPIO控制,电压为3V3级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后,您唯一的选择是将GPIO配置为漏极开路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克莱门斯