This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32:VID逻辑输出Consult

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1088543/am26lv32-vid-logical-output-consult

部件号:AM26LV32

大家好,

对于下面的红色帧逻辑输出部分,客户正在咨询逻辑输出状态是否将遵循此处的先前状态? 还是不确定? 谢谢。

最佳,

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出状态确实未定义。 它可能是高,低或振荡的。

    许多现代收发器具有定义输出状态为VID = 0 V的输入(未定义的范围介于−0.2 V和−0.05 V之间)。 但没有具有此功能的四路接收器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Clemens:

    但是,客户测试发现,当VID介于-0.2V和0.2V之间时,输出状态遵循先前的状态。 这里的潜在原因是什么? 请参阅下面的黄色曲线是VID曲线。

    最佳,

    斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Stanley:

    逻辑表用于显示我们何时保证 逻辑级别。 当VID保持在-0.2V和0.2V之间时,我们不保证值是多少,即使客户已完成此测试,我们仍然不建议将总线保持在-0.2V / 0.2V以确保正确的逻辑输出。   

    如果您有任何其他问题,请告诉我!

    最佳,

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入可能有一些滞后。 但是,除了切换阈值位于−0.2 V和0.2 V之间之外,不能保证切换阈值的位置