This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS8135:ESD等级?

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: THS8135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1089244/ths8135-esd-rating

部件号:THS8135

团队,  

我的客户有以下问题:   

此D/A转换器的ESD代码是什么? 我无法在数据表和可靠性数据中找到它。

此致,

亚伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aaron,

     我也找不到此设备的ESD等级和许多信息,因为此设备不再提供任何技术支持。  

    尽管如此,我搜索了Interface产品选择 https://www.ti.com/data-converters/dac-circuit/high-speed/products.html ,发现一个D/A在数据表中显示ESD。 我认为这一评级对于HBM和CDM来说是相当标准的,因为我知道的其他产品,如MCU,也有相同的ESD评级。 我不期望THS8135会有什么不同。