主题中讨论的其他部件:TFP401
大家好,
1.您能告诉QE/QO引脚在Rx-pins打开时的状态吗? 当rx-pins打开时,QE/QO引脚的状态似乎不确定。 数据表中是否对此进行了描述?
2.是否有任何方法可以防止在输入打开时输出的不确定状态?
3.客户提到不确定状态的电压水平可能会在设备上发生变化,有时不确定的信号可能会影响连接到QE/QO针脚的设备操作。 有人对此发表意见吗?
此致,
高桥北行
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
1.您能告诉QE/QO引脚在Rx-pins打开时的状态吗? 当rx-pins打开时,QE/QO引脚的状态似乎不确定。 数据表中是否对此进行了描述?
2.是否有任何方法可以防止在输入打开时输出的不确定状态?
3.客户提到不确定状态的电压水平可能会在设备上发生变化,有时不确定的信号可能会影响连接到QE/QO针脚的设备操作。 有人对此发表意见吗?
此致,
高桥北行
David,
请让我再确认一次。
1.客户了解 当Rx引脚打开时QE/QO引脚的状态成为无限输出。 这是数据表中描述的不确定输出吗?
连接 到QE/QO引脚的FPGA可以接收到无限 信号,并意外工作。
2.如果QE/QO引脚进入电源控制模式,输出是固定在低电平还是高电平? 他们想知道如何解决
将401.6973万将PDO下拉将使输出驱动程序进入断电状态。
他们想知道如何解决FPGA可能接收 到无限 信号并意外工作的问题。
此致,
高桥北行
Noriyuki-san
1.客户了解 当Rx引脚打开时QE/QO引脚的状态成为无限输出。 这是数据表中描述的不确定输出吗?
否,数据表仅显示"如果未连接,PDO引脚上的内部上拉将TFP401/401A默认为正常的非断电输出驱动模式。"
连接 到QE/QO引脚的FPGA可以接收到无限 信号,并意外工作。
2.如果QE/QO引脚进入电源控制模式,输出是固定在低电平还是高电平? 他们想知道如何解决
我相信在这种情况下,他们会被压低。
谢谢
David