This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5987万DDJ:CAN't接收器5V/3A (来自源TBT端口)

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1088153/tps65987ddj-can-t-sink-5v-3a-from-source-tbt-port

部件号:TPS6.5987万DDJ
主题中讨论的其他部件: TPD6S300ATIDA-1.0047万

您好,先生,

我们将TPS6.5987万DDJ用于TBT器件应用(Tanan ridge)。

我们的主机端具有5V/3A PDO。 设备端具有5V/3A接收器功能。

随附的是我们的示意图:

 e2e.ti.com/.../TPS6.5987万DDJ-schematic.pdf

这是我第一次为TBT和PD设计,我有一些问题需要您的帮助。

感谢你的帮助。

问题1:如果我将TBT端口从主机连接到设备,设备端的Vbus电压为0。 插入电缆时,我检查CC针脚状态是否为保持低电平。  

    TPD6S300A 针脚4和7以及针脚5和6是否需要连接蓄电池无电保护套的GND?   我接下来可以检查什么项目?

问题2:如果CC引脚在插入电缆且Vbus电压仍为0时具有高-低电平。 我可以先检查哪个项目? 我的PD固件设置是否有问题?  

问题3:原理图中的所有电源均通过VBUS (5V/3A)供电。 它是否像TIDA-1.0047万 PD控制板那样使用TPS6.5987万DDJ?

    如果我们的原理图有问题,请 告诉 我。 谢谢!

此致,

Ogen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认您是否遵循英特尔Tapex Creek参考设计?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Oden,

    您是否获得了英特尔对此类设计的批准? 从原理图中可以清楚地反映出这与Tapex Creek的差异。 Tapex Creek是一种自供电设备。

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prem和Jacob,


    感谢您的回复。

    我们正在尝试将TBT端口的VBUS电源(5V/3A)用于我的设计中使用的所有芯片。

    因此,它不遵循Intel Tapex Creek参考设计。

    是否可以做我想要做的事?

    此致,

    Ogen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Oden,

    您是否有一个结构图来检查您尝试执行的操作的可行性? 从原理图中很难看出您正在尝试完成的任务。  

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacob,

    我们只想通过从VBUS 5V/3A接收电源从无电池状态启动。

    我将R79从100K更改为18K,并且U6引脚4、5、6、7从GND断开。

    现在我可以 从源TBT端口接收5V/3A电压,这是没有问题的。

    感谢您的回复。

    Ogen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Oden,

    好的,那听起来不错。 只是想告诉您,我们没有对此进行测试,因此可能会出现一些不可预见的问题。

    雅各布